结果:找到"物联网 串口屏 净化器",相关内容1000条
  • 成功案例展示|1.54寸屏应用于艾美特空气净化器
  • 伴随着国民经济的飞速发展,空气质量问题对健康的影响受到了越来越广泛的关注,由于各种空气污染现象的发生以及消费水平升级的驱动,更多的消费者开始使用空气净化器。空气净化器是有效提高空气质量、对抗空气污染的产品,以应用于卧室、新装修房屋、客厅等家用场景为主。由于消费主力逐渐转向年轻群体,空气净化器的使用场景开始向办公室等商务地点转移,消费者会更加关注室内空气中的花粉、细菌、病毒等潜在致病因素,追求健康品质生活,增加对空气净化器产品的消费,从而反向推动着产品的迭代更新。当下以及未来都将是万物互联的物联网时代,在对产品的品质升级上,大部分厂商都会选择配备智能显示屏来增强产品的智能化,打造市场差异化。艾...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 空气 乐鑫 ESP32 技术 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-02-27 13:44:00
  • ​启明智显|4.3寸串口屏在空气净化器上的应用方案
  • 在疫情的影响下,居民对于健康的重视程度不断提升,加之消费升级的趋势越发明显,与健康息息相关的空气净化器成为了消费升级的主流产品之一,空气净化器产品的需求呈现出与日俱增之势。空气净化器是有效提高空气质量、对抗空气污染的产品,多应用于卧室、新装修房屋、客厅等家用场景。而随着消费主力逐渐转向年轻群体,空气净化器的使用场景开始向办公室等商务地点转移,消费者会更加关注室内空气中的花粉、细菌、病毒等潜在致病因素,追求健康品质生活,增加对空气净化器产品的消费,从而不断推动产品的迭代升级。启明智显为此带来了拥有强大性能且极具成本优势的智能屏解决方案。(图源网络)解决方案:4.3寸串口屏方案基于ESP32-S...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 空气 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-23 16:17:00
  • 7寸串口屏在小型自动售货机上的应用
  • 根据不完全统计分析,我国的小型自动售货机由于运行成本低,购买方便等优点,广受顾客及店家的青睐,领域前景和销售市场都很广阔。近几年来,我国自助售货机拥有量都显示超过30%的快速增长趋势。2021年,我国小型自助售货机的拥有量比上年增长56.2%,拥有量达到50.5万部。但目前小型售货机的功能普遍单一,只有购买功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于SigmaStarSSD202D7寸串口屏的高性价比小型售货机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图的小型自动售货机,就应用了启明云端7寸的彩屏方案。性价比高,可播放广告视频,图...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-12 10:25:00
  • 带你了解3.5寸串口屏在燃气灶上的应用
  • 根据2021年家电市场分析报告,在中国小家电行业中,厨卫小家电销售额占比最大,达到76.2%。而历经多年发展的中国燃气灶行业,已迈入存量博弈阶段,调整转型与技术创新升级成为新常态。据最新数据显示,70%以上消费者在选购燃气灶时首选大火力,它是消费者买燃气灶具的首要指标。但目前在燃气灶具行业中,一直存在着火力与热效无法兼顾的痛点,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫3.5寸串口屏的高性价比燃气灶应用方案。拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件。当然,智能彩屏则是不可或缺的品类。下图的智能燃气灶,不仅可以双边定时熄火,还能188分钟左右独立,定时调节,轻松应对各种烹饪火力。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-10 10:27:00
  • 启明云端分享|86盒串口屏烧录教程
  • 提示:启明云端从2013年起就作为Espressif(乐鑫科技)大中华区合作伙伴,我们不仅用心整理了你在开发过程中可能会遇到的问题以及快速上手的简明教程。同时也用心推出了基于乐鑫的相关应用方案!希望你能第一时间了解并快速用上好的方案和产品!86盒烧录教程启明云端推出的基于ESP32-S2的86盒当你收到86盒后,第一时间点亮看效果,DEMO看完,肯定会想着自己进行二次开发了!开发可以上我们8ms(8ms.xyz)平台通过图行拖拽、积木方式快速完成开发!今天小明主要为大家讲解开发完成后,如何烧录到设备里面。#一、接线说明烧录器可以选择ESP-T01#二、烧录工具配置1、选择芯片型号配置#三、如...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-08 17:55:00
  • 启明云端分享|ESP32-C3智能网关应用方案
  • 方案介绍IOT智能网关介绍IOT智能网关一般是充当物联网和互联网之间的桥梁,网关通过蓝牙广播或者连接蓝牙设备获取到蓝牙数据后通过自带的wifi或者网线上传云服务器。用户通过APP或者小程序对接云服务器远程对设备进行状态查看和管理。传统网关传统网关采用蓝牙芯片+带网络功能的主控方案较多。但由于芯片短缺以及多方案的开发联调,传统的蓝牙网关面临业务逻辑复杂开发周期长,硬件成本高的问题。启明云端网关方案启明云端推出的基于乐鑫ESP32-C3的智能网关方案,集成2.4Wi-Fi和支持长距离的Bluetooth5(LE)的ESP32-C3芯片和一块主板构成,通过8msAPP,用户可实现设备添加、设备重置...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 18:04:00
  • 启明云端0.96寸彩屏在智能手环上的应用
  • 前几天很惊喜收到朋友给我寄来的一个爱心盲盒。迫不及待拆开一看,原来是一个小米智能手环。不仅可以24h小时检测心率,离线支付,防水,还有30种运动模式,可以续航14天。这个智能手环小巧玲珑,之所以功能如此强大,是因为它用ESP32-C3做主控,支持WIFI\蓝牙。接下来小明向大家介绍一下ESP32-C3。ESP32-C3是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网芯片,搭载RISC-V32位单核处理器,支持2.4GHzWi-Fi和BluetoothLE5.0,为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3对Wi-Fi和BluetoothLE5.0的双重支持降低了...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-02 17:40:00
  • 启明云端1.54寸彩屏在按摩椅上的应用
  • 根据中商产业研究院发布的《中国家电行业市场前景研究报告》,2021年我国居民生活条件日益改善。随着消费者对健康生活、健康饮食、便捷生活的需求明显增加,满足便捷、功能、颜值、智能等多元素叠加的创新小家电陆续推出。此外,小家电创新在原有的功能性需求上纵向深入,逐步发展为对高端、智能与健康的多样化、个性化满足,为产品创新注入强大的推动力。下图是某品牌的按摩椅,应用了启明云端1.54寸的彩屏方案。全身气囊覆盖式按摩,有20大养生按摩程序,还可以边按摩边听音乐。按摩椅上的彩屏智能触控,一键操作,简单方便。接下来小明为大家介绍一下用启明云端方案做的1.54寸串口屏。近日由启明云端基于乐鑫ESP32-S2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-28 17:51:00
  • 尝鲜!内窥镜方案抢先看!
  • 方案介绍内窥镜,是集中了传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体的检测仪器,可用于医学检测,安全检测,反恐等方面。目前内窥镜在工业领域内具有独特的优势,它可以把人们的视距延长,并且能任意改变视线方向,准确的观察物体内表面的真实状况,这是其他检测仪器无法取代的。目前内窥镜在工业上方案成本偏高,普及应用慢。为此,启明云端推出了基于乐鑫ESP32-S2芯片的高性价比内窥镜方案。内窥镜方案系统图启明云端推出的内窥镜方案和市面上的传统方案相比有什么优势?1、价格便宜,性价比高!2.只需一颗芯搞定。相比由主控+WIFI芯片才能完成的传统方案,启明云端推出的新型内窥镜方案,只需一颗芯片...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-27 10:42:00
  • 3.5寸串口屏在净化器上的应用
  • 根据IDC预测数据显示,2021年中国智能家电设备出货量增长率预计在33%左右,2020-2025年出货量复合增长率预计在22%左右。而2021年中国智能电视销售额的增长率将放缓至4.1%,中国智能家电设备未来出货量的增长主要是基于智能家电领域的市场需求增加。所以在2021年,智能家电是主要的增长点,其中主要消费群体是90后年轻人。以净化器为例,年轻消费者对净化器的功能需求不再局限于净化空气,自动清洁、等传统功能,而是更加关注产品的创新性和可用性。下图是某品牌的净化器,就应用了启明云端3.5寸的彩屏方案。简约大气,不仅能清新空气,还能全方位照明。在闲暇之余,约上朋友搓上几局麻将,岂不快哉!接...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-25 15:46:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: